欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

夹具、简易机械化(LCA与运输-17)

  • 2022.04.15 16:06:41
  • 米思米
  • 3871

      关于夹具和简易机械化,我们将特别就与“机械夹具”相关的话题进行解说。
   可以说,使用计算机的NC控制、各种驱动电机、导向机构和机械构件零部件,可以实现任何一种运动。因此,前者可以称为“超级机械”,但它也有一些缺点。
   另一方面,通常被称为“机械夹具”的简易机械结构生产手段的辅助工具,已成为热门话题。所谓机械夹具,是指一种利用1个或少数几个驱动源来实现目标动作的简单机械结构。可以说,这种“机械夹具”具有以下3个特征。其结果就是保证了其廉价性。

夹具、简易机械化(LCA与运输-17)

  3大特征是受到如下项目的支持。

       *人体工程学与简易夹具间的关联性,已在“运输的机械化程度:人工作业-1”中做了简要说明。易用性的一个重要观点,是生产线的流程和使用它的作业人员应起到主导作用。

       *为了缩短交货期,在不需要精度的地方也可使用木材、纸张等易于加工的材料。

       *运动机构是将驱动能量转化为运动控制的机构,是涉及到机构学等的项目。如下机械构件是其典型代表。照片中展示了一种利用木制齿轮和凸轮连杆来缠绕丝线的古老工具。

           1.连杆机构(Link Mechanism)

           2.凸轮机构(Cam Mechanism)

           3.摩擦传动机构(Friction Gearing)

           4.齿轮传动机构(Toothed Gearing)

          5.卷绕传动机构(Belt or Chain Driving     Mechanism)          

           ※参照:芦叶精三郎著 机械运动机构 技报社



夹具、简易机械化(LCA与运输-17)

   请将“机械夹具元素”作为简易夹具的设计数据库予以充分运用,构想“合理的构造方法”并竭尽全力地实现真正的LCA(低成本自动化)。


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities